Debug del codice
    L'inizializzazione del processo di debug è diversa per le NetLogic di fase di progettazione e di runtime.
- In Visual Studio o Visual Studio Code, in modalità debug, aprire la NetLogic che si desidera controllare.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:- Se la NetLogic è di runtime, selezionareStart Debuggingo premere.F5
- Se la NetLogic è in fase di progettazione, inFactoryTalk Optix Studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NetLogic e selezionare un metodo da eseguire.
 
- Eseguire il debug del codice.Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio, vedere Primo sguardo al debugger - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio Code, vedere Debug in Visual Studio Code.
Fornire un feedback