Allarme esclusivo a frequenza di modifica

Monitora la frequenza di modifica del valore di una variabile in un tempo impostato. Si attiva quando la frequenza di modifica del valore della variabile monitorata raggiunge uno o più limiti impostati. Al raggiungimento consecutivo di più limiti di interesse, l'allarme segnala solo l'ultimo limite raggiunto.
BrowseName
ExclusiveRateOfChangeAlarmController
SuperType
Allarme esclusivo con limiti(ExclusiveLimitAlarmController)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Tempo di polling
PollingTime
Intervallo di riferimento per monitorare la frequenza di modifica del valore della variabile.
Limite alto-alto
HighHighLimit
(Ereditato da Allarme a limite)
Limite alto
HighLimit
(Ereditato da Allarme a limite)
Limite basso
LowLimit
(Ereditato da Allarme a limite)
Limite basso-basso
LowLowLimit
(Ereditato da Allarme a limite)
Abilitato
Enabled
(Ereditato da Controller allarme)
Attivo
Active
(Ereditato da Controller allarme)
Riconoscimento automatico
AutoAcknowledge
(Ereditato da Controller allarme)
Conferma automatica
AutoConfirm
(Ereditato da Controller allarme)
Variabile di input
InputValue
(Ereditato da Controller allarme)
Messaggio
Message
(Ereditato da Controller allarme)
Gravità
Severity
(Ereditato da Controller allarme)
Ultimo evento
LastEvent
(Ereditato da Controller allarme)

Eventi

ExclusiveRateOfChangeAlarmType
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.