Modifica della lingua dell'interfaccia
    Modificare la lingua dell'interfaccia per visualizzare una lingua diversa in tutta l'applicazione 
FactoryTalk Optix Studio
 in fase di progettazione e al runtime.- Per modificare la lingua dell'interfaccia, procedere secondo una delle opzioni seguenti:- InVista progetto, selezionare il nodo del progetto e quindi inProprietà, inImpostazioni locali, selezionare la lingua.
- SelezionareOpzioni FactoryTalk Optix Studioe quindi inLinguaselezionare la lingua.
- Eseguire l'accesso con un utente con una lingua diversa selezionata nelle impostazioni locali.
 
Fornire un feedback