Configurazione del firewall per un server OPC UA
    Se un'applicazione dispone di un server OPC UA in esecuzione in Windows®, aprire la porta specificata nella proprietà 
Server URL endpoint
 del server OPC UA.Prerequisiti
- Quando si esegue un progetto con un oggetto server OPC UA, se richiesto, accettare la richiesta di configurazione di una regola del firewall.
Viene creata la regola del firewall 
.runtime
Fornire un feedback