Oggetti e tipi

Un
oggetto
è un elemento che rappresenta un componente fisico o non fisico nel progetto. Un
tipo
è un oggetto modello o template per creare istanze di un oggetto.
Creare oggetti da
Vista progetto
o da
Vista tipi
. Qualsiasi oggetto grafico creato nella cartella
UI
predefinita o in una sottocartella della cartella
UI
viene automaticamente configurato come tipo. I tipi sono disponibili in
Vista
tipi
nella cartella
UI
.
Modificare le proprietà di un'istanza di tipo o oggetto per modificare l'aspetto e i valori dei dati solo per quella istanza al runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.