Quadrante
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Aggiornamento valore | ValueChangeBehaviour | Modalità di aggiornamento del testo quando l'utente scrive nella casella di testo. A fine digitazione = aggiorna il valore dopo che l'utente ha premuto Invio, sia con tastiera fisica che virtuale (premendo il Esc o selezionando un'area al di fuori dell'oggetto, si ripristina il testo precedente); Durante la digitazione = in tempo reale durante la scrittura. | |
Fornire un feedback