Eliminazione di un metodo da un evento

Eliminare un metodo da un evento per fare in modo che l'evento non esegua più tale metodo.
Eliminare tutti i metodi da un evento per eliminare l'evento.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare l'oggetto.
  2. In
    Proprietà
    alla voce
    Eventi
    espandere l'evento.
  3. Dopo aver eliminato il metodo, selezionare .
Il metodo viene rimosso dall'evento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.