Creazione di una libreria locale
    Creare una libreria locale personalizzata in cui memorizzare i template di oggetti e variabili.
     SUGGERIMENTO: 
    Per utilizzare una libreria personalizzata in un altro computer, copiare la cartella con il nome della libreria desiderata da  alla stessa posizione in un altro computer. In alternativa, è possibile utilizzare librerie remote. Vedere Creazione di una libreria remota.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare. 
- InLibrerie dei template, selezionaree selezionare Nuova libreria. Nuova libreria.
- (Opzionale) Immettere un nome per la libreria.
La nuova libreria viene visualizzata in 
Librerie dei template
.Aggiungere template alla libreria. Vedere Creazione di un template da un oggetto o da una variabile.
Fornire un feedback