Creazione di allarmi
Creare oggetti di allarme digitale e variabili booleane.
- Creare variabili di input:
- InVista progetto, creare due variabili facendo clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionando .
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionando e immettendo:
- ErrorAlarmVariable
- WarningAlarmVariable
- SelezionareErrorAlarmVariablee, inProprietà, selezionareInt32e selezionareBoolean.
- SelezionareWarningAlarmVariablee, inProprietà, selezionareInt32e selezionareBoolean.
- Creare gli allarmi:
- InVista progetto, creare due allarmi facendo clic con il pulsante destro del mouse suAllarmie selezionando .
- Rinominare gli allarmi passando il puntatore del mouse su un allarme, selezionando e immettendo:
- ErrorAlarm
- WarningAlarm
- Configurare ErrorAlarm:
- InVista progetto, selezionareErrorAlarm.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traVariabile di inpute .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- ImpostareMessaggiosuSerious system malfunction.
- Configurare WarningAlarm:
- InVista progetto, selezionareErrorAlarm.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traVariabile di inputproperty e .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Impostare il valore della proprietàMessaggiosuA module was not initialized correctly.
- Impostare il valore della proprietàGravitàsu2.
Fornire un feedback