Configurazione della finestra principale
    La finestra principale contiene tutti gli elementi grafici visualizzati in fase di progettazione in 
FactoryTalk Optix Studio
 e al runtime nella Applicazione FactoryTalk Optix
.- InVista progettoespandereUIe fare doppio clic suMainWindow (type).L'area della finestra principale viene visualizzata nell'editor. La finestra principale non contiene elementi grafici.
- InProprietàimpostareLarghezzasu1080eAltezzasu600.Le dimensioni iniziali della finestra principale sono ora1080 x 600. Al runtime, è possibile ridimensionare la finestra principale in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni sul ridimensionamento, vedere Convenzioni sulle dimensioni.SUGGERIMENTO: Per adattare l'applicazione alla risoluzione dello schermo, è possibile impostare diversi valori diLarghezzaeAltezza. In alternativa, è possibile impostareSchermo interosuTrue; tuttavia, è più semplice sviluppare e visualizzare l'anteprima delle applicazioni con l'impostazione predefinitaFalso.Finestra principale vuota ridimensionata nell'editor 
- (Opzionale) Se si desidera che la finestra dell'applicazione sia sempre mobile sopra le altre finestre, impostareIn primo pianosuTrue.
- (Opzionale) ImpostareDidascaliaper fornire un titolo personalizzato alla finestra dell'applicazione.Ad esempio, impostareDidascaliasuQuick start applicationper sostituire il titolo predefinito della finestraFTOptixRuntime.
Finestra principale vuota con una didascalia personalizzata

Fornire un feedback