Creazione di un pulsante che genera il report

Generare un report PDF con la pressione di un pulsante.
  1. Creare il pulsante:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      , e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Pulsante
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
      Modifica
      e immettere
      GenerateReportButton
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Generate Report
      .
  2. Configurare il pulsante:
    1. In
      Eventi
      , accanto all'
      evento MouseClick
      , selezionare
      Aggiungi
      e selezionare
      ProjectName
      Report
      Report1
      Genera PDF
    2. In
      Argomenti metodo
      , impostare il valore della proprietà
      OutputPath
      .
      Immettere il percorso del file in cui salvare il report.
      Ad esempio, immettere:
      C:\Users\
      user_name
      \Documents\Reports\Report.pdf
      user_name
      Il proprio nome utente di Windows. Ad esempio,
      JohnDoe
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.