Creazione di un allarme

Creare un allarme che indichi malfunzionamenti dello chassis del trasportatore.
  1. Creare una variabile di input:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Modello
      e selezionare
      Nuovo
      Variabile
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Modifica
      e immettere
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      :
    3. Selezionare
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      e, in
      Proprietà
      , selezionare
      Int32
      e selezionare
      Boolean
      .
  2. Creare l'allarme:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      Allarmi
      e selezionare
      Nuovo
      Allarme digitale
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'allarme, selezionare
      Modifica
      e immettere
      ConveyorChassisMalfunction
      .
  3. Configurare l'allarme:
    1. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Variabile di input
      e
      ProjectName
      Modello
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    2. Impostare
      Messaggio
      su
      Conveyor chassis malfunctioned
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.