Configurazione di un driver di comunicazione
    È possibile importare tag da un controller compatibile in 
FactoryTalk Optix Studio
 in modalità online o offline in fase di progettazione.
     SUGGERIMENTO: 
    Se si desidera importare variabili o nodi da un controller con un server OPC UA, vedere Gestione del client OPC UA.
- Ulteriori informazioni su considerazioni specifiche relative al proprio controller. Vedere Panoramica dei driver di comunicazione.
- Se si importano tag in modalità offline, esportare i tag da un controller supportato a un file. Consultare l'assistenza utente del controller.
- Dalla barra degli strumenti diFactoryTalk Optix Studio, selezionare Apri pagina Dashboard. Apri pagina Dashboard.
- SelezionareVoglio configurare i dispositivi connessi.
- SelezionareNuova stazione.
- Selezionare un tipo di stazione.
- (Opzionale) Modificare il nome della stazione.
- SelezionareAvanti.
- Compilare le proprietà e selezionareAvanti.
- SelezionareAvanti.
- Configurare l'importazione di tag:- Se si importano tag nella modalità online, impostare il selettore suOnline.SUGGERIMENTO: Certi driver di comunicazione supportano l'importazione di tag da controller in modalità online. La modalità online non richiede l'esportazione manuale dei tag dal controller a un file. Vedere Panoramica dei driver di comunicazione.
- Se si importano tag in modalità offline:- Impostare il selettore suOffline.
- Nel campoPercorso file, fornire un percorso del file con i tag del controller esportati.
 
 
- Selezionare i tag di interesse e selezionareAvanti.
- SelezionareEsci.
In 
Vista progetto
 vengono aggiunte le variabili corrispondenti ai tag selezionati.Fornire un feedback