Stazione OMRON Fins
Oggetto che rappresenta un PLC OMRON Fins.
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Dimensione massima job in byte | MaximumJobSizeInBytes | Dimensione massima di una trasmissione di tag dal controller (in byte). 0 = 1024 byte (valore massimo). | |
Massimo gap in byte | MaximumGapInBytes | Distanza massima in byte tra due tag per far parte della stessa trasmissione. | |
Indirizzo di rete di origine | SourceNetworkAddress | Valore predefinito = 0. Corrisponde al parametro FINS denominato "Indirizzo di rete". Può essere impostato su 0 se il PC e tutti i dispositivi si trovano sulla stessa rete. L'intervallo di valori validi è: 0..127. | |
Indirizzo nodo di origine | SourceNodeAddress | Valore predefinito = 50. Corrisponde al parametro FINS denominato "Indirizzo nodo". L'intervallo di valori validi è: 0..254. Solitamente corrisponde all'ultimo ottetto dell'indirizzo IP della scheda Ethernet del PLC, ad esempio se l'indirizzo IP del PLC è 192.168.0.54, usare 54 come numero del nodo. | |
Indirizzo unità sorgente | SourceUnitAddress | Valore predefinito = 0. Corrisponde al parametro FINS denominato "Indirizzo unità". Se la comunicazione è con la CPU del PLC, il numero di unità deve essere 0. | |
Porta | Port | Valore predefinito = 9600. Questo è il numero della porta TCP del dispositivo da collegare. I numeri di porta validi sono compresi tra 1 e 65535. Poiché il protocollo FINS richiede che i numeri di porta di origine e di destinazione siano uguali, se questo parametro viene modificato, il parametro Porta associata locale deve essere modificato e i due valori devono essere uguali. | |
Timeout | Timeout | Tempo massimo di attesa in millisecondi per ricevere una risposta dal controller. | |
Tipo di ottimizzazione | OptimizationType | Selezionare BloccoDati durante il lavoro con indirizzi consecutivi. Altrimenti, Dati misti. | |
Fornire un feedback