- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
IUANode.GetByType<T>()
Restituisce un oggetto C# che corrisponde al primo nodo secondario del nodo su cui viene richiamato e del tipo
T
specificato.
SUGGERIMENTO:
In Visual Studio e Visual Studio Code, specificando il tipo esatto (
<T>
) migliora il completamento del codice intelligente e semplifica l'identificazione degli errori durante la scrittura del codice.In fase di esecuzione, è evidente se il nodo cercato è del tipo richiesto. Se il nodo cercato non è del tipo richiesto, l'API restituisce
null
.T GetByType<T>();
Argomenti
- T
- UnaIUANodeclasse C# che corrisponde alla classe dell'oggetto C# da restituire.
Restituisce
- T
- Un oggetto C# che corrisponde al nodo richiesto.
Esempio
L'esempio seguente mostra un oggetto C# restituito che corrisponde al primo
Motor
nodo secondario del nodo che contiene NetLogic:var myMotor = Owner.GetByType<Motor>();
Fornire un feedback