Integra l'interfaccia con NetLogics

Integra l'interfaccia con NetLogics

Integrare NetLogics con l'interfaccia dell'applicazione.
  1. In
    Project view
    , espandere
    UI
    MainWindow (type)
    .
  2. Configurare il pulsante Inserisci dati casuali:
    1. In
      Project view
      , selezionare
      InsertButton
      .
    2. In
      Events
      , accanto a
      MouseClick event
      , selezionare e selezionare
      Add
      ProjectName
      DataStores
      EmbeddedDatabase1
      EmbeddedDatabase1NetLogic
      InsertRandomValues
      .
  3. Configurare la query di visualizzazione nel pulsante Etichetta:
    1. In
      Project view
      , selezionare
      RunQueryButton
      .
    2. In
      Events
      , accanto a
      MouseClick event
      , selezionare e selezionare
      Add
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      QueryResultLabel
      QueryResultLabelLogic
      RunQuery
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal