- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
ValuePanel (type) konfigurieren
Erstellen Sie Beschriftungen, ein Textfeld und ein Dialogkontextobjekt.
- Erstellen Sie eine Bereichstitelbeschriftung:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufSavePanel (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sieaus und geben SiePanelTitleLabelein.
- Setzen Sie im FeldEigenschaftendie OptionTextaufValue Panel.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufSavePanel (type)und wählen Sie dann aus.
- Erstellen Sie ein Wertetextfeld:
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufSavePanel (type)und wählen Sie .
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld, wählen Sieund geben SieValueTextBoxein.
- Wählen Sie unterEreignissenebenGeänderter Textdie Optionund wählen Sie .
- Erstellen Sie unterEingabeargumenteeinen dynamischen Link zwischenDialogfeldund .
- Erstellen Sie unterEingabeargumenteeinen dynamischen Link zwischenAliasNodeund .TIPP: Sie können die-Werte aus dem Dropdown-Menü@AttributeAttributunten im Dialogfeld auswählen.
- Erstellen Sie eine leere Wertebeschriftung:
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufValuePanel (type)und wählen Sie .
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sieaus und geben SieValueLabelein.
- Entfernen Sie inEigenschaftenden Wert der EigenschaftText.
- Konfigurieren Sie das Kontextobjekt des Bestätigungsdialogfelds:
- Wählen Sie inProjektansichtdie OptionConfirmationDialogContext1.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen komplexen dynamischen Link zwischen derMessage-Eigenschaft und derText-Eigenschaft vonValueTextBoxunter Verwendung eines Zeichenfolgenformatierers.
- Format
- Do you really want to apply the value: {0}?
- {0} Dynamischer Link
- .
- Erweitern Sie inProjektansichtdie OptionConfirmationDialogContext1und wählen SieOnConfirm.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenOnConfirmund .
- Erstellen Sie unterEingabeargumenteeinen dynamischen Link zwischenVariableToModifyund .TIPP: Sie können die-Werte aus dem Dropdown-Menü@AttributeAttributunten im Dialogfeld auswählen.
- Erstellen Sie unterEingabeargumenteeinen dynamischen Link zwischenWertund .
Rückmeldung geben