CLI-Befehl ausführen
Einen CLI-Befehl (Befehlszeilenschnittstelle) ausführen.
Installieren Sie
FactoryTalk Optix Studio
. Weitere Informationen finden Sie unter Installationshandbuch für FactoryTalk Optix.- So führen Sie einen CLI-Befehl aus
- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung.
- Geben Sie in der Eingabeaufforderung"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\, gefolgt von den verfügbaren Befehlen und Parametern, ein.version\FTOptixStudio"Dabei istversiondas Verzeichnis, das die auf Ihrem System installierteFactoryTalk Optix Studio-Version darstellt.Weitere Informationen zu den verfügbaren Befehlen und Parametern finden Sie unter CLI-Befehle.TIPP:Bei den folgenden Befehlen wird davon ausgegangen, dass Sie die Installation vonFactoryTalk Optix Studioam Standardspeicherort durchgeführt haben. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Speicherort für IhreFactoryTalk Optix Studio-Installation ausgewählt haben, ändern Sie die Pfade entsprechend.Um die Befehle zu kürzen und die ausführbare Datei mitFTOptixStudioaufzurufen, fügen Sie eine Systemumgebungsvariable hinzu oder navigieren Sie zum Installationsverzeichnis vonFactoryTalk Optix Studio.Geben Sie z. B."C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ein, um eine Zusammenfassung der verfügbaren Befehle in der Eingabeaufforderung anzuzeigen.version\FTOptixStudio" --help
Der CLI-Befehl wird ausgeführt. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) kann für einige Befehle angezeigt werden.
Wenn die Befehlsausführung abgeschlossen ist, werden möglicherweise die folgenden Existcodes angezeigt:
Exitcode | Beschreibung |
---|---|
0 | Vorgang erfolgreich. |
-1 | Vorgang fehlgeschlagen. |
Rückmeldung geben