FactoryTalk Optix Studio-CLI

Verwenden Sie die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) von
FactoryTalk Optix Studio
, um Aktionen auszuführen, ohne mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) interagieren zu müssen.
TIPP: Das Ausführen von CLI-Befehlen ist nützlich für die Skripterstellung und Automatisierung von Pipelines.
Informationen zum Ausführen eines Befehls finden Sie unter CLI-Befehl ausführen. Informationen zu den verfügbaren Befehlen finden Sie unter CLI-Befehle.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal