Symbol ausarbeiten, das die Farbe wechselt

Konfigurieren Sie ein Bild eines Förderbands, das die Chassisfarbe basierend auf dem zugeordneten Alarmzustands ändert.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ChangeIconColorBasedOnAlarm.zip
Anwendungsbeispiel – deaktivierter Alarm
Anwendungsbeispiel – aktivierter Alarm
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.