Rezeptschema
Satz an Variablen/Zutaten, mit denen eine oder mehrere Rezepten konfiguriert werden sollen
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Tabellenname | TableName | Name, der der Tabelle der Datenbank zugewiesen werden soll, die die Rezepten enthält. Wenn diese Angabe leer ist, entspricht der Name der Tabelle dem BrowseName des Rezeptschemas | |
Zielknoten | TargetNode | Übergeordneter Knoten, in dem die Variablen ausgewählt werden, die als Zutaten verwendet werden sollen | |
Timeout | Timeout | Timeout für das Laden der Zutatenwerte aus FactoryTalkOptix in die Feldvariablen | |