- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Optionsschaltfläche
Wählt eine Option aus einer Gruppe sich gegenseitig ausschließender Optionen aus
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Text | Text | Der eingegebene und angezeigte Text | |
Zeilenumbruch | WordWrap | Aktiviert/deaktiviert den automatischen Zeilenumbruch, wenn der Text breiter als der Container ist. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn für Objektbreite „Automatisch“ eingestellt oder das Abkürzen von Text festgelegt ist | |
Textkürzung | Elide | Modus für das Abschneiden von Text. Fügt drei Punkte (...) an der angegebenen Stelle ein, wenn der Text für den verfügbaren Platz zu lang ist. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn für Objektbreite „Automatisch“ eingestellt oder Zeilenumbruch festgelegt ist | |
Aktiv | Checked | Unterbrecherzustand. Um bei festgelegtem Wert „Wahr“ ein anderes Schnittstellenobjekt zu aktivieren, wird ein dynamischer Link zwischen dieser Eigenschaft und der Eigenschaft „Aktiviert“ des zu aktivierenden Objekts erstellt | |
Position der Anzeige | IndicatorPosition | Die Position der Schaltfläche in Bezug auf den Text | |
Schriftfamilie | FontFamily | Schriftfamilie | |
Schriftstärke | FontWeight | Schriftstärke | |
Kursivschrift | FontItalic | Aktiviert/deaktiviert die kursive Darstellung des Texts | |
Schriftgröße | FontSize | Schriftgröße | |
Textfarbe | TextColor | Farbe des anzuzeigenden Texts | |
Stil | Style | Auf das Steuerelement angewandter Grafikstil | |
Sichtbar | Visible | (Von Element übernommen) | |
Aktiviert | Enabled | (Von Element übernommen) | |
Opazität | Opacity | (Von Element übernommen) | |
Linker Rand | LeftMargin | (Von Element übernommen) | |
Oberer Rand | TopMargin | (Von Element übernommen) | |
Rechter Rand | RightMargin | (Von Element übernommen) | |
Unterer Rand | BottomMargin | (Von Element übernommen) | |
Breite | Width | (Von Element übernommen) | |
Höhe | Height | (Von Element übernommen) | |
Horizontale Ausrichtung | HorizontalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Vertikale Ausrichtung | VerticalAlignment | (Von Element übernommen) | |
Drehung | Rotation | (Von Element übernommen) |
Ereignisse
Geänderter Wert
- BrowseName
Das bei Änderung des Werts des Steuerelements durch den Benutzer ausgelöste Ereignis
Rückmeldung geben