Häufig gestellte Fragen zur Lizenzierung und zu Konten

Welche Lizenzen sind für die Erstellung und Bereitstellung von Projekten erforderlich?
Abgesehen von einigen Einschränkungen können Sie mit FactoryTalk Optix Studio Projekte erstellen und bereitstellen. Für die Nutzung aller Bereitstellungsfunktionen ist es erforderlich, dass Sie FactoryTalk Optix Studio Pro kaufen. Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | FactoryTalk Optix Studio vs. FactoryTalk Optix Studio Pro. Wenn Sie eine FactoryTalk Optix-Anwendung ohne Lizenzierung des Zielcomputers bereitstellen, wird die Anwendung zwei Stunden lang ausgeführt und anschließend automatisch heruntergefahren.
Welche Art von Software ist für die Erstellung und Bereitstellung von Projekten erforderlich?
Für die Entwicklung von Projekten benötigen Sie FactoryTalk Optix Studio oder FactoryTalk Optix Studio Pro. FactoryTalk Optix Runtime-Tools benötigen Sie, um FactoryTalk Optix-Anwendungen auf Zielgeräten ausführen zu können. Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch.
Wie wähle ich den richtige Laufzeitanspruch für meine Anwendung aus?
Wo kann ich den von mir erworbenen FactoryTalk Optix Pro-Anspruch verwalten?
Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | Upgrade auf FactoryTalk Optix Studio Pro und die darauf folgenden Themen.
Wo kann ich den von mir erworbenen FactoryTalk Optix Runtime-Anspruch verwalten?
Informationen zum Erwerb, der Zuweisung, der Aktivierung, dem Start und das Rehosting des Laufzeitanspruch finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | Einrichtung von FactoryTalk Optix Runtime. Weitere Informationen zu Laufzeit-Tools finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | Laufzeit-Tools.
Kann ich eine Laufzeitlizenz von einem Gerät auf ein anderes übertragen?
Ja, Sie können eine Laufzeitlizenz von einem Gerät auf ein anderes Gerät übertragen. Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | Rehosting eines FactoryTalk Optix Runtime-Anspruchs.
Wo und wie kann ich ein MyRockwell-Konto erstellen?
Ein MyRockwell-Konto können Sie erstellen, wenn Sie an FactoryTalk Hub angemeldet sind. Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | Anmeldung an FactoryTalk Hub.
Welche Unterschiede gibt es zwischen FactoryTalk Optix Studio und FactoryTalk Optix Pro?
FactoryTalk Optix Studio Pro stellt Ihnen mehr Funktionen als FactoryTalk Optix Studio zur Verfügung. Informationen zu den Unterschieden finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | FactoryTalk Optix Studio vs. FactoryTalk Optix Studio Pro.
In welchem Konto meiner Organisation empfange ich eine Lizenz?
Zuerst empfangen Sie Ihre Lizenzen in Ihrem MyRockwell-Konto. Anschließend können Sie die Lizenzen Ihrer Organisation zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | Ansprüche.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal