Kreisförmige Anzeige

Legt einen ganzzahligen Wert aus einem Bereich möglicher Werte fest und/oder zeigt diesen an
BrowseName
CircularGauge
SuperType
Element(Item)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Wert
Value
Dargestellter und u. U. vom Benutzer geänderter Wert
Minimalwert
MinValue
Der auf der y-Achse angezeigte Minimalwert
Maximalwert
MaxValue
Der auf der y-Achse angezeigte Maximalwert
Anfangswinkel
StartAngle
Anfangswinkel für die Bildung des Kreises, der beim obersten Punkt in der Mitte des Objekts beginnt
Endwinkel
EndAngle
Endwinkel für die Bildung des Kreises, der beim obersten Punkt in der Mitte des Objekts beginnt
Anzahl an Hauptstrichen
MajorTickCount