Methode für ein Objekt erstellen

Erstellen Sie eine Methode für ein Objekt, die zur Laufzeit ausgeführt werden soll. Erstellen Sie eine Methode für eine Laufzeit-NetLogics, die Sie der
Projektansicht
hinzufügen.
  1. Wählen Sie in
    Projektansicht
    den Objektknoten.
  2. Wählen Sie
    Add
    und dann
    Laufzeit-NetLogic
    .
    Laufzeit-NetLogic#
    erscheint in der
    Projektansicht
    .
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    LaufzeitNetLogic
    und wählen Sie
    Neu
    Methode
    .
    NetLogic
    öffnet sich im Editor mit hinzugefügtem Code:
    [ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
  4. (Optional) Benennen Sie die Methode in C# um.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.