Bildspalte

Die Spalte eines Datenrasterobjekts, die durch Bilder repräsentierte Daten enthält
BrowseName
DataGridImageItemTemplate
SuperType
Datenraster-Vorlageelement(DataGridItemTemplate)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Pfad
Path
Pfad
Breite
Width
Die Breite des Elements. Ihr Wert muss größer oder gleich Null sein. Die Eigenschaft „Autom.“ legt für den Wert die Breite des Inhalts fest. Wenn kein Inhalt vorhanden ist, wird das Element reduziert
Höhe
Height
Die Höhe des Fensters. Sie kann Werte größer oder gleich Null annehmen. Der Wert „Auto“ setzt die Breite auf die Breite des Inhalts (in diesem Fall wird dass Objekt bei fehlendem Inhalt reduziert)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.