Bildschirmtyp hinzufügen
Erstellen Sie einen Bildschirm-Typ im Ordner
Bildschirme
.Voraussetzungen
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufBildschirmeund wählen Sie .
- (Optional) Legen Sie inEigenschaftendie Eigenschaften des Bildschirmtyps fest.TIPP:Standardmäßig wird jeder neue Bildschirm so gestreckt, dass er das gesamte übergeordnete Objekt abdeckt.Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften bewegen.Jede Instanz des Bildschirmtyps verwendet diese Eigenschaften als Standardeigenschaften.
- (Optional) Fügen Sie dem Bildschirmtyp Objekte hinzu.Jede Instanz des Bildschirmtyps enthält die untergeordneten Objekte des Bildschirmtyps. Von Bildschirm-Instanzen geerbte Objekte können Sie nicht von Bildschirmtypen entfernen.