Benutzerauswahl geändert

Das bei Änderung des aktuellen Werts oder Zustands des Steuerelements durch den Benutzer ausgelöste Ereignis
BrowseName
UserSelectionChanged
SuperType
BaseEventType(BaseEventType)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Ausgewähltes Element
SelectedItem
Das ausgewählte Element, wenn das Objekt zur Laufzeit initialisiert wird (wenn leer, erfolgt die Initialisierung ohne Auswahl). Nach der Initialisierung zeigt diese Eigenschaft den zum ausgewählten Element zugehörigen Knoten an (sowohl Lese- als auch Schreibzugriff auf die Eigenschaft, wenn die Daten vom Projektknoten bezogen werden, und nur Lesezugriff, wenn sie von einer Datenbank bezogen werden)
Ausgewählter Wert
SelectedValue
Wert der in Pfad des ausgewählten Werts festgelegten Eigenschaft, wenn ein Element zur Laufzeit ausgewählt wird
EventId
(Von BaseEventType übernommen)
EventType
(Von BaseEventType übernommen)