Häufig gestellte Fragen zur Bereitstellung und Kompatibilität
Wie stelle ich eine FactoryTalk Optix-Anwendung bereit?
Eine FactoryTalk Optix-Anwendung können Sie über FactoryTalk Optix Studio bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
Kann ich eine FactoryTalk Optix-Anwendung auf einem Gerät bereitstellen, auf dem eine frühere Version von FactoryTalk Optix Runtime ausgeführt wird?
Ja, die Laufzeitversion wird bei der Bereitstellung der FactoryTalk Optix-Anwendung aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
Was geschieht, wenn ich eine FactoryTalk Optix-Anwendung auf einem Optix-Panel bereitstelle, auf dem bereits eine Anwendung bereitgestellt ist?
Auf OptixPanel kann jeweils immer nur eine FactoryTalk Optix-Anwendung gleichzeitig bereitgestellt werden. Wenn Sie ProjectA bereitgestellt haben und ProjectB bereitstellen möchten, ersetzt das System ProjectA durch ProjectB.
Wenn Sie ProjectA bereitgestellt haben und das Projekt aktualisieren möchten, fragt Sie das System, ob Sie das Projekt aktualisieren möchten, was zu keinem Verlust interner Daten führt, oder ob Sie das Projekt ersetzen möchten, wodurch alle internen Daten gelöscht werden.
TIPP:
FactoryTalk Optix Studio betrachtet Projekte mit unterschiedlichen Namen als separate Projekte. Wenn Sie ProjectA bereitstellen und dann versuchen, ProjectA_updated bereitzustellen, wird ProjectA ersetzt.
Kann ich eine FactoryTalk Optix-Anwendung so bereitzustellen, dass geistiges Eigentum geschützt wird?
Ja, Sie können eine FactoryTalk Optix-Anwendung auf eine gesicherte Art und Weise bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektverschlüsselung auf einem Zielgerät.
Kann ich FactoryTalk Optix-Anwendungen upgraden oder downgraden?
Sie können eine FactoryTalk Optix-Anwendung upgraden. Ein Downgrade jedoch ist nicht möglich. Wenn Sie eine FactoryTalk Optix-Anwendung upgraden möchten, upgraden Sie zuerst das Projekt und stellen anschließend die Anwendungen auf dem Zielgerät erneut bereit. Siehe:
Kann ich eine FactoryTalk Optix-Anwendung auf dem IPC eines Drittanbieters bereitstellen?
Ja, wenn die Zielgeräte die Soft- und Hardwareanforderungen von FactoryTalk Optix erfüllen, können Sie FactoryTalk Optix-Anwendungen auf IPCs von Drittanbietern bereitstellen und ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Versionshinweise zu FactoryTalk Optix | Systemanforderungen.
Rückmeldung geben