Systemvoraussetzungen

Verwenden Sie für die Bestimmung, ob Ihre Computer
FactoryTalk®Optix
und
FactoryTalk Optix-Anwendungen
ausführen können, diese Systemvoraussetzungen.

Hardwareanforderungen für
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor

Für eine optimale Leistung von
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor
sollte der Computer mindestens diese Hardwareanforderungen erfüllen:
  • Intel Core i5 Standard Power Prozessor (i5-8xxx)
  • 8 GB RAM
  • 20 GB freier Platz auf der Festplatte

Softwareanforderungen für
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor

  • Ein unterstütztes Windows 10 (x64)-, Windows 11 (x64)-, Windows Server 2016-, Windows Server 2019-, Windows Server 2022-Betriebssystem oder Windows Server 2025
  • Ein externer Code-Editor zur Entwicklung von benutzerdefiniertem C#-NetLogic-Code
    NOTIZ:
    Rockwell Automation
    empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Einige Funktionen zur Unterstützung der Entwicklung sind bei Verwendung eines anderen Code-Editors möglicherweise nicht verfügbar.

Softwareanforderungen für
FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor

  • Ein Webbrowser, der
    FactoryTalk®Hub
    unterstützt. Zu den unterstützten Browsern gehören moderne Browser wie
    Google Chrome
    und
    Microsoft Edge®
    . Ältere Browser wie beispielsweise
    Internet Explorer®
    funktionieren u. U. nicht wie erwartet.

Hardwareanforderungen für
FactoryTalk Optix-Anwendungen

Die Hardware-Anforderungen für
FactoryTalk Optix-Anwendungen
können je nach Anwendung und dem Gerätetyp, auf dem die Anwendung ausgeführt wird, variieren.

Softwareanforderungen für
FactoryTalk Optix-Anwendungen

  • Ein unterstütztes Windows 10 (x64)-, Windows 11 (x64)-, Windows Server 2016-, Windows Server 2019-, Windows Server 2022-, Windows Server 2025- oder Ubuntu 22 (x64)-Betriebssystem
  • FactoryTalk Optix-Anwendungen
    wird auf den geschlossenen Rockwell Automation-Geräten unterstützt, auf denen OptixPanels und Eingebettetes Edge-Computing auf einem Yocto (ARM64) ausgeführt wird.
NOTIZ: FactoryTalk Optix und FactoryTalk Optix-Anwendungen können innerhalb von Hypervisoren wie VMware® Version 15 oder höher ausgeführt werden. Aus Kompatibilitätsgründen wird standardmäßig das Software-Rendering verwendet.

Unterstützte Versionen der Betriebssysteme von
FactoryTalk Optix Studio
und
FactoryTalk Optix-Anwendungen

FactoryTalk Optix Studio und FactoryTalk Optix-Anwendungen werden gemäß der Standard-Softwarerichtlinie von Rockwell Automation auf den folgenden Versionen des Betriebssystems Microsoft Windows unterstützt und empfohlen:
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64 Bit (v1809)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64 Bit (21H2)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC 64 Bit (v1809)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC 64 Bit (21H2)
  • Windows 10 Enterprise 64 Bit
  • Windows 10 Professional 64 Bit (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows 11 Enterprise (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows 11 Professional (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC 64 Bit (24H2)
  • Windows 11 Enterprise IoT 2024 LTSC 64 Bit (24H2)
  • Windows Server 2025 Standard (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows Server 2025 Datacenter (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows Server 2022 Standard (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows Server 2022 Datacenter (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows Server 2022 Standard (empfohlenes Betriebssystem)
  • Windows Server 2022 Datacenter (empfohlenes Betriebssystem)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal