Mikrocontroller-Station

Controller-Objekt
BrowseName
MicroControllerStation
SuperType
Kommunikationsstation(CommunicationStation)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
IP-Adresse
IPAddress
Eindeutige IP-Adresse des Controllers
Knotenadresse
NodeAddress
Eindeutiger serieller Schnittstellenknoten des Controllers
Fehlerprüfmethode
ErrorChecking
Blockprüfzeichen (BCC) oder zyklische Redundanzprüfung (CRC)
Antwort-Timeout
Timeout
Maximale Anzahl der Millisekunden zum Empfang der Controller-Antwort
Maximale Wiederholungen
MaxRetries
Maximale Anzahl der Kommunikationsversuche, bevor die Kommunikation mit dem Controller fehlschlägt
Verbindungs-Timeout