Konfiguration der Netzwerkports
Konfigurieren Sie Firewalls und Ports, um eine erfolgreiche Kommunikation zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Standardwerte für vom Benutzer konfigurierbare Ports und die umfassende Liste der Ports, die
FactoryTalk Optix
für ein- und ausgehende Verbindungen verwendet.
TIPP:
Die Ports 80 und 443 sind möglicherweise bereits für Geräte wie OptixPanels und Eingebettetes Edge-Computing-Modul (Embedded Edge Compute Module, EECM) konfiguriert.
FactoryTalk Optix-Module
- WebPresentationEngine
- Protokoll: Dieser Port ist konfigurierbar. Wenn das Feld „Protokoll“ leer ist, spiegelt der Port die Protokollkonfiguration wider.
- Bei Festlegung auf HTTP: 80/TCP
- Bei Festlegung auf HTTPS: 443/TCP
- ApplicationUpdateServer
- Fester Port: 49100/TCP
- Kommunikationstreiber
- RA Ethernet/IP-Treiber
- Port: 44818/TCP
- Modbus
- Port: 502/TCP
- Melsec FX3U: Konfigurieren Sie den TCP-Port auf PLC.
- Standardport: 1034/TCP
- Melsec Q: Konfigurieren Sie den TCP-Port auf PLC.
- Standardport: 1/TCP
- Omron Ethernet/IP
- Port: 44818/TCP
- Omron FINS
- Port: 9600/TCP
- S7 TCP
- Port: 102/TCP
- S7 TIA
- Port: 102/TCP
- TwinCAT
- Port: 851/TCP
- CODESYS
- Port: 1217/TCP
- DataStores
- SQL/SQL Express
- Port: 1433
- MySQL
- Port: 3306
- Benutzerauthentifizierung
- LDAP: Konfigurierbar in der Domänenserveradresse
- Standardport 39.
- AD: Dieser Port ist konfigurierbar. Wenn das Feld „AD“ leer ist, spiegelt der Port die Protokollkonfiguration wider.
- Der Standardport ist 39.
- OPC UA
- Server: Vom Benutzer konfigurierbar
- Standardport: 59100/TCP
- Client
- Der Port hängt von der Konfiguration des Quellservers ab.
- FTRA-Service
- Ports: 5000/TCP, 14273/TCP und 5936/TCP
- FT Hub
- FactoryTalk Optix fungiert als Client, der bei jeder Verbindung einen Port nach dem Zufallsprinzip verwendet.
Externe Module aus TemplateLibrary
- MQTT (PushAgent und MQTTLogic):Konfigurieren Sie diese Ports je nach Serverkonfiguration:
- Standard: 1883/TCP
- Sicher: 8883/TCP
- E-Mail (AlarmsWithEmailNotification):Konfigurieren Sie diese Ports je nach Serverkonfiguration:
- SMTP
- 57/TCP, 25/TCP oder 465/TCP
Rückmeldung geben