Kombinationsfeld
Drop-Down-Auswahl, deren Elemente von einem Modell des Projektknotens oder von einer oder mehreren Datenbanktabellen bezogen werden
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Text | Text | (Nur mit Modus = Bearbeitbar) Text des geschriebenen/ausgewählten Elements. Kann für die Erstellung individueller Logiken (z. B. für die Erstellung neuer Knoten) verwendet werden | |
Modell | Model | Referenz auf das Informationsmodell oder die Datenbank, von dem/der die Daten bezogen werden | |
Ausgewählter Wert | SelectedValue | Wert der in Pfad des ausgewählten Werts festgelegten Eigenschaft, wenn ein Element zur Laufzeit ausgewählt wird | |
Ausgewähltes Element | SelectedItem | Das ausgewählte Element, wenn das Objekt zur Laufzeit initialisiert wird (wenn leer, erfolgt die Initialisierung ohne Auswahl). Nach der Initialisierung zeigt diese Eigenschaft den zum ausgewählten Element zugehörigen Knoten an (sowohl Lese- als auch Schreibzugriff auf die Eigenschaft, wenn die Daten vom Projektknoten bezogen werden, und nur Lesezugriff, wenn sie von einer Datenbank bezogen werden) | |
Ausgewähltes Element der Benutzeroberfläche | UISelectedItem | Gibt das Element der Liste zurück, das zur Laufzeit ausgewählt wird | |
Ausgewählter Wert der Benutzeroberfläche | UISelectedValue | Wert der Eigenschaft des Elements, das zur Laufzeit ausgewählt wird | |
Abwahl zulassen | AllowDeselection | Erlaubt das Abwählen von Elementen in einer Liste (keine ausgewählten Elemente) | |
Pfad des angezeigten Werts | DisplayValuePath | Attribut/Eigenschaft der Knoten (oder Spalte einer Datenbanktabelle), deren Wert in der Liste angezeigt wird. Wenn diese Eigenschaft leer ist und das Modell auf Knoten basiert, wird der BrowseName der Knoten angezeigt; wenn das Modell auf einer Datenbank basiert, wird der Wert der ersten Zelle einer jeden Zeile angezeigt, es sei denn, es liegen Abfragen vor, mit denen die Werte weiter gefiltert werden. | |
Pfad des ausgewählten Werts | SelectedValuePath | Die Eigenschaft des für die Zuweisung eines Werts zum ausgewählten Werteobjekts ausgewählten Elements, wenn ein Element zur Laufzeit ausgewählt wird | |
Abfragen | Query | Standard-SQL-Abfrage zum Filtern von relevanten Daten. Sie können sie zum Filtern von Daten aus einer Datenbank und zum Filtern Daten verwenden, die von einem knotenbasierten Modell bezogen wurden. Bei einem knotenbasierten Modell ist der „SELECT * FROM Model“-Teil eine Pflichtangabe, auf die eine WHERE-Klausel für die Angabe der Suchbedingungen folgt, wie beispielsweise SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Modus | Mode | Der Auswahlmodus der Elemente. Normal: Auswahl mit Klick; Normal mit Textsuche: Auswahl mit Klick oder vollständiger Eingabe eines vorhandenen Elements; Bearbeitbar: Auswahl mit Klick oder vollständiger Eingabe eines vorhandenen oder neuen Elements | |
Sortierreihenfolge | SortOrder | Die Standardsortierreihenfolge für das auf- bzw. absteigende Sortieren der Elemente | |
Sortieren nach | OrderBy | Attribut/Eigenschaft der Knoten oder Spalten einer Tabelle, nach denen die Elemente sortiert werden sollen. In der Regel wird dasselbe Attribut / dieselbe Eigenschaft oder Spalte festgelegt, aus der die Elemente gewonnen werden | |
Methoden
Aktualisieren
- BrowseName
- Refresh
Aktualisiert die angezeigten Daten
Ereignisse
Benutzerauswahl geändert
- BrowseName
Das bei Änderung des aktuellen Werts oder Zustands des Steuerelements durch den Benutzer ausgelöste Ereignis
Rückmeldung geben