Abzutastende Variable
Die mithilfe eines Datenlogger-Objekts abzutastende Variable
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ergebniscode des letzten Vorgangs | LastOperationCode | (Nur für das Lesen von Variablen von einem Controller) Vorgangscode für den letzten Controller-Lesevorgang | |
Totzonen-Modus | DeadBandMode | (Nur für den Abtastmodus „Wertänderung“) Methode für die Berechnung der Wertänderung bezogen auf die vorherige Abtastung, innerhalb derer keine Abtastung erfolgen soll. Sie hat gegenüber dem allgemeinen Totzonen-Modus des Loggers Vorrang. Kein: jede Änderung; Absolut: absolute Wertänderung der Variable; Prozentual: prozentuale Wertänderung der Variable | |