Übersetzte Texte in einem Zeichenfolgenformatierer verwenden
Erstellen Sie einen Verweis auf einen Übersetzungsschlüssel, damit der Schlüssel zur Laufzeit den entsprechenden übersetzten Text gemäß dem Gebietsschema der Sitzung verwendet. Ein Übersetzungsschlüssel ist ein Verweis auf eine bestimmte Übersetzung im Übersetzungswörterbuch.
- Geben Sie in der EigenschaftFormatZeichen ein, die im Schlüssel enthalten sind. Die Schlüssel, die die eingegebenen Zeichen enthalten, werden angezeigt.
- Wählen Sie eine Schlüssel und drücken Sie dann dieEingabetaste.
Wenn der Text des Schlüssels Platzhalter für die Quellen des Zeichenfolgenformatierers enthält (z. B. „{0}“), erscheinen die entsprechenden Eigenschaften.
key
string formatter
text
Rückmeldung geben