Netzwerkschnittstelle

Konfiguriert die WAN- und LAN-Schnittstellen
BrowseName
NetworkInterface
SuperType
Objekt(BaseObjectType)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
DHCP aktiviert
DHCPClientEnabled
Bezieht die IP-Einstellungen über DHCP automatisch
IP-Adresse
IPAddress
IP-Adresse des Netzwerks
DNS 1
DNS1
Primäre DNS-Adresse des Netzwerks
DNS 2
DNS2
Sekundäre DNS-Adresse des Netzwerks
Standardgateway
DefaultGateway
IP-Adresse des Standard-Netzwerkgateways