OPC UA-Server zum Pushen von Benutzeroberflächenobjekten erstellen

OPC UA-Server zum Pushen von Benutzeroberflächenobjekten erstellen

Erstellen Sie einen OPC UA-Server, der die Benutzeroberflächenobjekte aus dem Server-Projekt pusht und das Client-Projekt damit befüllt.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    OPC UA
    und wählen Sie
    Neu
    OPC UA-Server
    .
  2. Notieren Sie sich in
    Eigenschaften
    den Wert der Eigenschaft
    Endpunkt-URL
    .
    NOTIZ: Sie benötigen den Wert der Eigenschaft
    Endpunkt-URL
    , um den OPC UA-Client später zu konfigurieren.
  3. Wählen Sie neben
    Zu veröffentlichende Knoten
    die Option
    Add
    .
  4. Setzen Sie unter
    Konfiguration1
    die Option
    Dynamische Konfiguration veröffentlichen
    auf
    Wahr
    .
  5. Wählen Sie unter
    Konfiguration1
    neben
    Knoten
    die Option
    Add
    .
  6. Erstellen Sie unter
    Knoten
    einen dynamischen Link zwischen
    Knoten1
    und
    ProjectName
    UI
    RemotePanels
    .
  7. Wählen Sie unter
    Konfiguration1
    neben
    Knoten
    die Option
    Add
    .
  8. Erstellen Sie unter
    Knoten
    einen dynamischen Link zwischen
    Knoten2
    und
    ProjectName
    Modell
    .
  9. Wählen Sie neben
    Benutzer
    die Option
    Add
    .
  10. Setzen Sie
    Benutzer1
    auf
    Anonym
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal