IUANode.FindVariable(browseName)
Gibt ein
IUAVariable
-C#-Objekt zurück. Das zurückgegebene Objekt entspricht der ersten Unterknoten-Variable, die in den Unterknoten gefunden wurde, auf denen die Methode aufgerufen wird. Der zurückgegebene Objektname entspricht dem Argument.IUAVariable FindVariable(stringbrowseName);
Argumente
- browseName(string)
- DerBrowseNamedes zu findenden Knotens.
Rückgabewert
- IUANode
- Ein C#-Objekt, das der gefundenen Variable entspricht.
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt ein zurückgegebenes C#-Objekt, das dem ersten
Speed
-Variablenunterknoten des Projektstammknotens entspricht:var currentSpeed = Project.Current.FindVariable("Speed");
Rückmeldung geben