OPC UA-Kommunikationssicherheit

Das OPC UA-Serverobjekt stellt eine Kommunikationsverbindung zwischen einem OPC UA-Client und dem OPC UA-Server her.
Für die Herstellung der Kommunikationsverbindung mit dem OPC UA-Server benötigt ein OPC UA-Client die folgenden Informationen vom Serverendpunkt:
  • Endpunkt-URL
  • Die vom Server geforderte Sicherheitsrichtlinie
  • Die vom Server geforderte Sicherheitsstufe der Meldungen
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal