Alarm-Widgets konfigurieren

Nachdem Sie den Alarm-Manager und die Alarmzusammenfassung zu Ihrem Projekt hinzugefügt haben, müssen Sie die Widgets konfigurieren.
  1. Entsperren Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    Alarmmanager (type)
    und passen Sie das Layout, das Modell und die Logik des Widgets an.
  2. Wählen Sie in
    Alarmmanager (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    für alle Alarmfilter, auf die die Widgets zugreifen sollen, die Option
    Wahr
    aus.
  3. Wählen Sie in
    Alarmmanager (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    für alle in 2 aktivierten Alarme, die aktiv bleiben sollen, die Option
    Wahr
    aus.
  4. (Optional) Entsperren Sie in der
    Projektansicht
    mit
    Entsperren
    die Option
    Alarmzusammenfassung (type)
    und passen Sie das Layout, das Modell und die Logik des Widgets an.
  5. Wählen Sie in
    Alarmzusammenfassung (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FiltersConfiguration
    für alle Alarmfilter, auf die die Widgets zugreifen sollen, die Option
    Wahr
    aus.
  6. Wählen Sie in
    Alarmzusammenfassung (type)
    AlarmWidgetEditModel
    FilterSettings
    für alle in 5 aktivierten Alarme, die aktiv bleiben sollen, die Option
    Wahr
    aus.
  7. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    UI
    Alarm-Widget-Komponenten
    aus und:
    1. Passen Sie in
      AlarmWidgetsFilters (type)
      die Parameter des Fensters "Filter" an.
    2. Passen Sie in
      AlarmWidgetsTimedShelve (type)
      die maximale Zeitablagedauer und die voreingestellte Zeitablagedauer an.
    3. Passen Sie in
      AlarmWidgetsViewDetail (type)
      die Informationen an, die zur Laufzeit in der Ansicht "Alarmdetails" angezeigt werden.
      TIPP: In der Ansicht werden standardmäßig alle verfügbaren Alarminformationen angezeigt. Sie können Elemente aus dieser Ansicht entfernen, wenn Sie sie nicht benötigen. Wenn beispielsweise in der Detailansicht keine Tags angezeigt werden sollen, können Sie in der Ansicht
      Projekt
      alle Tag unter
      Alarmdetails
      auswählen und löschen.
    4. Passen Sie in
      AlarmSummaryButton (type)
      die Eigenschaften aller Schaltflächen des Widgets "Alarmzusammenfassung" an.
    5. Passen Sie in
      AlarmManagerButton (type)
      die Eigenschaften aller Schaltflächen des Alarm Manager-Widgets an.
    Für alle Alarm-Widget-Komponenten können Sie auch das Layout anpassen. Sie können z. B. Schaltflächennamen, -positionen, -größen und -hintergrundfarben ändern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal