Beschriftung
Visualisiert einen Text
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Horizontale Textausrichtung | TextHorizontalAlignment | Gibt an, wo der Text an der horizontalen Achse ausgerichtet werden soll | |
Vertikale Textausrichtung | TextVerticalAlignment | Gibt an, wo der Text an der vertikalen Achse ausgerichtet werden soll | |
Zeilenumbruch | WordWrap | Aktiviert/deaktiviert den automatischen Zeilenumbruch, wenn der Text breiter als der Container ist. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn für Objektbreite „Automatisch“ eingestellt oder das Abkürzen von Text festgelegt ist | |
Textkürzung | Elide | Modus für das Abschneiden von Text. Fügt drei Punkte (...) an der angegebenen Stelle ein, wenn der Text für den verfügbaren Platz zu lang ist. Diese Einstellung wird ignoriert, wenn für Objektbreite „Automatisch“ eingestellt oder Zeilenumbruch festgelegt ist |