Intelligente Objekte in der Bibliothek

Sie können das Informationsmodell von Studio 5000 Intelligente Objekte in eine ACD-Datei herunterladen und es zum Lesen und Schreiben von Werten von intelligenten Objekten in
FactoryTalk®Optix
Runtime verwenden.
Der Studio 5000 Konfigurator für intelligente Objekte bietet die folgenden Funktionen:
  • Konvertieren vorhandener Logix-Tags in FactoryTalk Intelligente Objekt-Instanzen, indem Sie vorhandene Logix-Basis-Tags um einen zusätzlichen Satz benutzerdefinierter Konfigurationseigenschaften erweitern.
  • Organisieren von FactoryTalk Intelligente Objekt-Instanzen in Informationsmodellen und Definieren einer synchronen Datenerfassung basierend auf der Modellhierarchie.
FactoryTalk Optix
verwendet FactoryTalk Intelligente Objekt-Informationsmodelle und erfasste Daten und übermittelt die kontextualisierten synchronen Daten dann an Erweiterungen.
Studio 5000 Konfigurator für intelligente Objekte steht im PCDC (Kompatibilität und Downloads) zum Download zur Verfügung.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal