Alarmauslöser erstellen

Erstellen Sie einen Schalter, der den ConveyorChassisMalfunction-Alarm auslöst.
  1. Erstellen Sie einen Schalter, der den Alarm auslöst:
    1. Klicken Sie im Fensterbereich
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Schalter
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Schalter, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      TriggerConveyorChassisMalfunctionAlarm
      ein.
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Aktiv
      und
      ProjectName
      Modell
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  2. Erstellen Sie eine Auslöserbeschriftung:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      TriggerAlarmLabel
      ein.
    3. Setzen Sie im Feld
      Eigenschaften
      die Option
      Text
      auf
      Trigger the conveyor chassis malfunction alarm:
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.