Natives Präsentationsmodul

Natives Präsentationsmodul

Zur Laufzeit wird beim Start des Projekts eine interaktive Sitzung generiert, die zunächst mit dem angegebenen Benutzer authentifiziert wird
BrowseName
NativePresentationEngine
SuperType
Präsentationsmodul(PresentationEngine)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Abfragezeit für dynamische Variablen
DynamicVariablesPollingTime
Zeitintervall für das periodische Ablesen der Quellfeldvariablen von dynamischen Links
Typ des Text-Renderings
TextRenderType
Art, wie Text auf der Benutzeroberfläche gerendert wird
Startfenster
StartWindow
(Von Präsentationsmodul übernommen)
Anmeldefenster
LoginWindow
(Von Präsentationsmodul übernommen)
Stylesheet
StyleSheet
(Von Präsentationsmodul übernommen)
Benutzer beim Start
StartingUser
(Von Präsentationsmodul übernommen)
Sitzung
Session
(Von Präsentationsmodul übernommen)
Virtuelle Tastatur
VirtualKeyboard
(Von Präsentationsmodul übernommen)
Sessions
(Von Präsentationsmodul übernommen)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal