Typ der Benutzeridentität
Welcher Benutzer beim Zugriff auf den Remote-Server verwendet werden soll
- BrowseName
- UserIdentityTypeEnum
Werte
Wert | DisplayName | Beschreibung |
---|---|---|
0 | Anonym | Es wird keine Anmeldung durchgeführt, Zugriff auf den Server als anonymer Benutzer |
1 | Benutzername/Passwort | Geben Sie eine Kombination aus Benutzernamen und Passwort an. |
2 | Zertifikat | SSL-Zertifikat verwenden |
Rückmeldung geben