IUANode.Get(browsePath)

Gibt ein
IUANode
C#-Objekt zurück, das dem ersten untergeordneten Knoten des Knotens entspricht, für den die Methode aufgerufen wird. Der zurückgegebene Objektname entspricht dem Argument.
IUANode Get(string
browsePath
);

Argumente

browsePath
(string)
Kann eines der Folgenden sein:
  • Der
    BrowseName
    des Objekts
  • Der Pfad des Objekts im Informationsmodell, der eindeutig als Sequenz von durch
    /
    getrennten
    BrowseName
    -Werten ausgedrückt wird

Rückgabewert

IUANode
Ein C#-Objekt, das mit dem angeforderten Knoten übereinstimmt.

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen ein zurückgegebenes C#-Objekt, das dem
Motor1
-Knoten entspricht, der ein Unterknoten von
Machine1
ist:
var motor1 = Owner.Get("Machine1").Get("Motor1");
var motor1 = Owner.Get("Machine1/Motor1");
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.