Füllmodus
Wie das Bild an die Containergröße angepasst wird
- BrowseName
- FillModeEnum
Werte
Wert | DisplayName | Beschreibung |
---|---|---|
0 | Einpassen | Beim Ändern der Bildgröße wird die ursprüngliche Proportion des Bildes beibehalten. Wenn für beide Abmessungen „Autom.“ eingestellt ist, wird die Originalgröße des Bildes verwendet. Nur wenn eine Abmessung festgelegt ist, wird die andere entsprechend unter Beibehaltung der Proportion berechnet. Wenn beide Abmessungen festgelegt sind, wird die Größe des Bildes so geändert, dass es unter Beibehaltung der Proportionen in das Steuerelement passt |
1 | Strecken | Behält die ursprünglichen Proportionen des Bildes nicht bei. Wenn für beide Abmessungen „Autom.“ eingestellt ist, wird die Originalgröße des Bildes verwendet. Wenn eine Abmessung festgelegt ist, wird die andere mithilfe der ursprünglichen Bildabmessungen berechnet. Wenn beide Abmessungen festgelegt sind, wird das Bild so gestreckt, dass es den Abmessungen seines Containers entspricht |
Rückmeldung geben