- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Projektvariablen erstellen
Erstellen Sie die Variablen „Geschwindigkeit“ und „Beschleunigung“ für die Verwendung im Entwurf der Benutzeroberfläche.
- Erstellen Sie in derProjektansichtzwei Variablen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den OrdnerModellklicken und auswählen.
- Benennen Sie die Variablen um, indem Sie den Mauszeiger über jede der Variablen bewegen,auswählen und Folgendes eingeben:
- Speed
- Acceleration
Rückmeldung geben