- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Stile indicatore
Stile per calibri
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Colore sfondo | BackgroundColor | Se Aspetto è Predefinito, Circolare con bordo o Rettangolare con bordo, si tratta del colore del pulsante. Se Aspetto è Accentuato, il colore è quello impostato nel foglio di stile nella proprietà Colore evidenziazione | |
Colore in primo piano | ForegroundColor | Colore dell'elemento nell'ordine Z più alto | |
Colore bordo | BorderColor | Colore del bordo del poligono | |
Spessore bordo | BorderWidth | Spessore del bordo dell'oggetto | |
Colore testo | TextColor | Colore del testo da visualizzare | |
Famiglia di font | FontFamily | Famiglia di font | |
Spessore del font | FontWeight | Spessore del font | |
Font corsivo | FontItalic | Abilita/disabilita lo stile corsivo per il testo | |
Dimensione del font | FontSize | Dimensione del font | |
Colore selettore | HandleColor | Colore del selettore dell'elemento | |
Colore bordo selettore | HandleBorderColor | Colore del bordo del selettore | |
Spessore bordo selettore | HandleBorderWidth | Larghezza del bordo del selettore | |
Dimensione selettore | HandleSize | Dimensione del selettore | |
Raggio | Radius | Raggio degli angoli degli oggetti | |
Colore sfondo Tooltip | ToolTipBackgroundColor | Colore di sfondo del tooltip | |
Colore testo Tooltip | ToolTipTextColor | Colore del testo del tooltip |
Fornire un feedback