Configurare un pulsante a discesa
Configurare un oggetto
Pulsante a discesa
collegandolo con un tipo di oggetto contenitore.- InVista progetto, creare un tipo di oggetto contenitore da visualizzare quando si seleziona il pulsante a discesa.Per ulteriori informazioni, vedere Creare un tipo di oggetto grafico.Ad esempio, creare un tipo pannello.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàPannelloe il tipo di oggetto contenitore.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback